This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:备用模式引脚分配E的AUX MUX

Guru**** 2463280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624993/tps65982-aux-mux-of-pin-assignment-e-of-alternate-mode

部件号:TPS6.5982万
当通过PD控制器连接DP Altmode的UFP支持针脚分配E和AUX时,应按照如下所述交换AUX P/N。
在配置工具上似乎有一个选项可以多路复用AUX信号。 当仅协商针脚分配E时,如何启用此功能?

谢谢!
Andrew
当通过PD控制器连接DP Altmode的UFP支持针脚分配E和AUX时,应按照如下所述交换AUX P/N。
在配置工具上似乎有一个选项可以多路复用AUX信号。 当仅协商针脚分配E时,如何启用此功能?
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我正在研究这件事,并将尽快回复你们。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我们的固件负责根据不同模式翻转AUX线路。 因此,如果DP从分配E开始,则AUX线路将根据规格自动交换。

    请勿使用"Mux Swap"位。 这是为了满足一些设计上的特定要求,而您并没有使用这些要求。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,  

    感谢您的支持。  

    您是否确认基本固件版本1.12 Tm05支持自动交换?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    是的,包括1.12 2005在内的所有官方版本都支持此功能。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rahul:

      我检查了1.12 06 FW发行说明,但  我没有看到错误修复列表显示AUX引脚极性交换 自动 为分配E  

    请确定吗? 还是在其他文档上发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    从来没有一个错误,Mux Swap位是为特定项目而被植入的,这就是我说的,它不应该用于正常项目。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,  

    正如我到目前为止所测试的,UFP_D的针脚分配E上的AUX自动交换不能正常工作。  

    我仅为测试目的将UFP_D功能设置为引脚分配E,并构建了两个FW,一个启用了MUX交换位,另一个默认为禁用。

    并且C型mux被配置 为接收针脚分配e.  

    我只能在启用MUX交换位时看到视频。  

    您是否可以再次检查自动交换是否也在"UFP_D"侧工作?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我正在与我们的专家核实这一点,同时,您能否告诉我DFP_D是否也会发生这种情况?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,  

    我认为我不能为DFP_D测试进行测试设置。但我相信它是有效的,因为最初的Type-C至DP/HDMI Gender始终与PC的DFP_D兼容。

    是否有任何UFP_D调试的状态更新?

    谢谢!

    Andrew