This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:布局和电气规格问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627711/tca9406-layout-and-electrical-specs-issue

部件号:TCA9406

团队,

我有一位客户要求提供TCA9406的布局示例。 由于该部件具有不寻常的引脚输出(SDA_A和SDA_B位于同一侧),因此数据表中的图8布局示例是错误的。 这似乎也出现在另一个e2e线程中:    

关于电气特性:

最小VOHA仅指定为“VCA*0,67”。 这不是有效的高级。 逻辑IC的VOH通常是90 % VCC。 如何使用此IC驱动期望最小70 % 或80 % VCC的I2C输入? 根据电路描述,我希望10k电阻器应将输出拉至VCCA-(10kR*20uA)=VCCA-0.2V。 请您解释一下。

数据表规格中缺少10k电阻器和One Shot加速器。 未给出最小/最大电阻/电流值。

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mihir,
    我们已将其记录在数据表更正的积压中。 感谢您再次提请我们注意。

    我不确定我是否完全理解你是如何得到Vca-(10kR*20uA=Vcca-0.2V??? 这是一个漏极开路的结构,通过上拉可达到高电流。 在切换过程中,只会在短时间内打开一次照射,然后关闭。 其原理是,它对Vcc具有较低的阻抗,在短时间内为电容充电,然后关闭,上拉电阻器将总线保持到Vcc,直到从电阻器或主电阻器上的下拉电阻器为止。 I2C的VOH不是90 % VCC。 我不知道你的问题是什么。 你能不能再详细解释一下。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    首先感谢您的回复,很抱歉这么晚才回复您。

    为了澄清第一个问题:10k的压降为10kOhm * 20uA,其中I_OH为-20uA,如数据表中所示。 结果为0.2V,因此总线上的最大电压可能是Vcc - 0.2V。 或者我是否认为这是错误的? 如果下行I2C设备要求VIN_High I2C电压为0.7 Vcc,会发生什么情况? 这是否会导致翻译出现问题?

    关于10k电阻:客户最关心的部分是I2C总线可承受的最大负载。 由于上拉电阻器将产生一个RC滤波器以及上限负载,因此可能会影响传输上升/下降边缘的速度。 这就是为什么客户想要知道内部10k的公差是多少,以便他们可以计算最大允许的最大负荷。

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,

    以下是指向应用说明的链接,该应用说明准确指定了如何根据总线电容选择上拉电阻。  

    是的,当然RC时间常数会影响上升时间。  这是漏极开路体系结构所固有的。  您需要测量或估计总线上的电容,以便正确选择上拉电阻,还需要知道主从的下拉强度,以确保不违反VOL/VIL要求。  因此,存在AM最小和最大上拉电阻,应用手册介绍了如何计算它们。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,错过了一个问题。 内部上拉电阻器的公差按~+/- 20 % 的顺序排列。
    Francis Houde