This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546为Apple iPad设备充电电流

Guru**** 2554700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628199/tps2546-tps2546-charge-current-to-apple-ipad-device

部件号:TPS2546

您好,
客户需要有关TPS2546充电Apple iPad设备行为的说明。 当Vbus电压从4.87V上升到5.13V时,为什么充电电流会升高? 这种行为是否与Apple iPad设备(如iPad)连接,以测量Vbus电压并确定充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy,
    这是很有可能的,甚至是很可能的。 充电算法被移动设备制造商视为敏感IP,因为它与电池寿命直接相关,因此与客户满意度相关。 典型的算法将考虑蓄电池电压,充电百分比,温度,老化,排放到0V的次数,过度充电的次数以及电源电压。
    一个简单的测试是将VIN设置为4.87 V,然后使用DVM在2546上测量(VIN-VOUT)。 将该结果除以测得的电流,答案应为70 - 100 mOhm。 如果是,那么我们知道2546已完全打开,电池充电器没有拉动电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    我相信这可能是iPad的充电算法,但正如Jim所说,我们不确定。 您可以执行的另一个快速检查是将不同的设备连接到端口,并将VBus从4.87V更改为5.13V,以确保它是iPad,而不是主板本身。 您能否通过VBus发送VBus,D+,D-和电流的波形?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    再次感谢您使用我们的零件。 我要结束这条线,因为已经有几周没有任何活动了。 但是,如果您仍对此零件有问题,请随时重新打开此线程。 如果遇到其他问题,您始终可以启动新线程。 感谢您在设计中使用TI部件。