This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:EEPROM问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627687/tusb3210-eeprom-issue

部件号:TUSB3210

您好,先生:

我们遵循SM-USB-DIG平台设计参考。 (SBOU098)

我们看到了TI Web版本 TUSB3x10 EEPROM刻录机(修订版 b)

此EEPROM是否用于 SBOU098?

如果没有,其他 EEPROM版本是否可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请注意TUSB3x10 EEPROM刻录机(修订版 B)只是用于加载EEPROM映像的工具,它不包含EEPROM映像。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    好的,TI是否已在sboum098本文档上发布EEPROM默认图像??
    因为我们使用与SM-USB-DIG平台相同的原理图,所以我们认为相同的EEPROM映像应该在我们的主板上工作。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    更新我们的问题。
    TUSB3x10 MCU是否需要在代码中刻录或任何其他内容才能正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,TUSB3210 MCU需要EEPROM固件映像才能工作。

    我将此胎面分配给热学团队,该团队是SM-USB-DIG平台(SBOU098)的所有者

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    对此有任何更新吗?

    我们的原理图是按照 SM-USB-DIG平台进行设计,但现在无法在窗口设备管理器上工作。

    我们在其他主题中讨论过

      

      

    您能否帮助 您再次检查原理图?

    e2e.ti.com/.../FLBDB01_5F00_R1_5F00_0817.output_2D00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    软提醒,对我们的原理图有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如Roberto Diaz所说,如果没有我们尚未发布的固件,硬件将无法作为SM-USB-DIG运行。 您需要将实际的SM-USB-DIG与TI EVM配合使用,或为您的TUSB3210编写您自己的代码。