This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:Windows系统上的未知设备

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628898/tusb3210-unknow-device-on-window-system

部件号:TUSB3210

您好,先生:

我们的TUSB3210将在系统设备管理器上成为未知设备。

我们安装了TUSB3410单驱动程序,但仍不能安装设备

我们的原理图如下所示

e2e.ti.com/.../FLBDB01_5F00_R1_5F00_0816.output.pdf

请告诉我们如何修复? 是否有其他驾驶员或?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    您能否澄清您使用的设备是TUSB3210还是TUSB3410?

    是否已将所需的固件编程到外部EEPROM? 如果是,您编程了哪个固件?

    请在设备管理器上提供显示设备"硬件ID"的屏幕截图

    此致,

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    您能否澄清您使用的设备是 TUSB3210 还是 TUSB3410

    我们使用TUSB3210

    是否已将所需的固件编程到外部EEPROM? 如果是,您编程了哪个固件?

    我们不 会将任何固件编程到外部EEPROM

    请在设备管理器上提供显示设备"硬件ID"的屏幕截图

    这是你的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    如下所示更新图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,

    TUSB3210是通用USB控制器。 您需要开发一个固件来定义设备的行为/接口,并且必须将固件编程到外部EEPROM,该EEPROM应通过I2C接口连接到TUSB3210。

    TUSB3410 USBUART驱动程序不适用于此设备。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    现在,我们仅在操作系统设备管理器上连接和使用,然后看到未知设备。

    在此步骤中,我们是否仍需要开发固件来定义设备的行为/接口?

    正如我所知,它可以在操作系统设备管理器(仅连接)上捕获此设备,然后开发固件以定义行为/接口。

    我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,

    通过USB插入TUSB3210时,引导代码(存储在设备的内部ROM上)将尝试从外部EEPROM获取固件。 如果没有EEPROM,或者EEPROM上的数据无效,它将枚举一个USB接口(VID_0451和PID_2136),该接口可让您通过USB使用固件对外部EEPROM进行编程(可使用TUSB3x10 EEPROM刻录器- www.ti.com/.../sllc443完成此操作)。

    因此,连接设备时所看到的正是那个接口。 您仍需要开发固件(并在外部EEPROM上进行编程),以便可以处理GPIO并执行您可能需要的任何其他任务。

    此致,
    豪尔赫