This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:用户指南与实际PCB之间存在差异

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624410/tpd4s014-discrepancy-between-user-guide-and-actual-pcb

部件号:TPD4S014

您好,

我代表工程师对TPD4S014及其EVM有几个问题。

1. 在EVM订单上收到的TPD4S14EVM与TI.com上的产品页面上的图片相匹配。 但是,用户指南中的EVM布局与实际电路板(早期版本?)不对应。 这意味着原理图,枚举等不正确。 您是否已更新TIDAP-1.9912万-02的示意图?

2.在数据表(第17页,第10.2 节)中,提供了布局建议。 没有评论的是USB触点的接地连接。 您有什么建议? 您是否建议在USB电缆的接地和屏蔽与卡上的机箱之间放置一个盖子或线圈? 在EVM用户指南中,该示意图描述了USB总线(J2/3:5)上接地与机箱(引脚8,9)之间的连接,而VBUS和机箱(引脚6,7)之间有10uF的去耦合盖。 这是推荐的布局吗? 如果没有原理图,很难说出实际EVM的设计外观,也很难说出它与数据表中的设计规则的关系。

3.在EVM用户指南的原理图中,有两种陶瓷电容器(C1和C2)。 一种在印刷电路板的一侧,另一种在TPD4S014的另一侧。 这背后是否有原因? 特别是,低电压(C1)的额定电压盖为何面向外部世界?    

感谢您的快速回复。

提前感谢!

Gustaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf,

    我必须对您的问题进行一些研究,然后回复您。 我会尽快跟进。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf,

    我做了一些进一步的研究:

    1.我查看了EVM的布局,确实看到它将ID引脚用作两个USB连接器之间的D+/D-线路的交流接地屏蔽,从RF角度来看,这不是最理想的配置。 但我希望生成的路径符合USB 2.0 规范,因为ID线应该是交流等效接地。 如果您的客户有可用的电路板区域,则应将ID线从D+线拔出,以允许使用顶层PCB接地屏蔽。 此EVM没有受TPD4S014保护的MCU或其他器件,因此设计将有所不同。

    我现在无法访问EVM布局和原理图,但我正在尝试获取它们。

    2.我所见过的大多数主板在机箱接地和PCB接地之间放置一个阻气门,以减少EMI。 只要保护设备靠近扼流圈的印刷电路板侧,以降低ESD保护方案中可能的接地电阻,这是完全可以接受的。

    3. C2的电压选择很可能完成,因为它要连接到外部USB端口,并且会受到较大的瞬态信号的影响,这可能会导致较低的额定电压电容器发生故障。 C1被认为是一个内部电容器,它不会暴露在具有大量可能瞬变的外部端口上,因此它的额定电压要低得多,因此它的主体尺寸可能会更小。 对于此EVM,它可能应该是35V电容器,因为它连接到USB连接器,但我认为主板设计师希望代表客户系统并允许更小的机身尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Chuck! 如果您掌握了示意图,请随时向我报告最新情况。
    此致,
    Gustaf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    您是否能够挖掘出一个示意图?


    此致,

    Gustaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HVL086A_5F00_001.pdfe2e.ti.com/.../HVL086A_5F00_002.pdf