This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DP8.363万-EVK:模拟Launchpad软件不可用

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624964/starterware-dp83630-evk-analog-launchpad-sw-unavailable

部件号:DP8.363万-EVK
主题中讨论的其他部件:Alp,, DP8.3822万EVM

工具/软件:Starterware

您好,

我正在寻找能够访问DP8.363万EVM PHY中寄存器的模拟LaunchPad Integrity以太网软件实用程序。 用户指南中提到了它,但 在软件页面上不可用 。 您能向我指出正确的方向吗?

提前感谢!

Gustaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gustaf,

    ALP不再受支持,但您可以在以下位置找到旧软件: http://www.ti.com/tool/ALP
    此外,我们还有一个简单的USB2MDIO工具,用于访问寄存器 :www.ti.com/.../USB-2-MDIO

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我拥有USB2MDIO软件和MSP430G2硬件。 它们可以与DP8.3822万EVM正常配合使用,但不能与DP8.363万-EVK一起使用。

    我是否必须使用任何其他硬件(例如 MSP430F5)?

    此致
    Claes-Henry Aronsson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Claes,

    DP8.363万-EVK是否配置为USB接入或MII连接器接入? 请参阅用户指南(www.ti.com/.../snlu003.pdf)的2.3 部分 ,验证是否已为通过MII连接器访问MDIO配置了J3-J4。 如果这不能解决问题,请打开一个新的线程,描述您的问题和您已完成的步骤。 打开新线程将使您的问题更容易了解,并有助于我们进行跟踪。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 我在USB2MDIO工具中选择No Extended Registers (无扩展寄存器)时,它可以正常工作。