This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:RX0和RX1至CSI2-0的解串器配置提供VC0的混合输出

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625386/ds90ub960-q1-deserializer-configuration-for-rx0-and-rx1-through-csi2-0-gives-blended-output-at-vc0

部件号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB953-Q1

您好,

在我们的应用中,我们有2台摄像机(带有串行器DS90UB953-Q1)连接到解串器DS90UB960-Q1的2个端口。 解串器的CSI-2 Port0输出连接到OV491 ISP。 ISP的输出应具有2个虚拟通道,其中包含2个摄像机输入。

我们观察到,在ISP的2个虚拟通道中,VC0将来自摄像机的帧混合在一起,而VC1则出现黑屏。 供您参考,下面给出了VC0输出的快照,您可以轻松地注意到来自RX0端口和RX1端口的摄像机输入已混合在一起。 VC1输出为黑屏。

我们已确认,ov491不会进行任何调配。 此ISP仅将CSI数据从其MIPI RX传输到MIPI TX虚拟信道。  

所以这个问题可能是在解串器方面。 在Deserializer上,我们已确认虚拟通道映射已正确完成。  

您能否就如何在解串器上进一步调查此问题分享您的想法? 如果您可以共享此配置的任何示例代码,也是非常好的。

谢谢你。

此致,
拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在UB960运行时将寄存器转储发送给我。

    (H-Jaradat),位于(ti).com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I,

    很抱歉回复延迟。 我外出计划外休假。

    我已为所有RX端口(RX0,RX1,RX2和RX3)附加了ISP1 (DeserializerDump_ISP1.txt)的解串器寄存器转储。 RX0和RX1将转至ISP1,在这里我们看到了2个虚拟信道(VC0和VC1)混合的问题。

    请查看此内容并告诉我您的想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您对此有任何更新,请告诉我。

    谢谢你。
    此致,
    Rahul Ramachandran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    我在寄存器转储中看到了折叠设置,您是否可以确认以这种方式使用它?
    1-在所有端口中禁用同步转发。
    2-为输出1和2启用循环转发。
    3-您正在将VC-ID0重跳到0,VC-ID1重跳到3,VC-ID2重跳到3,VC-ID3重跳到3 ==> Reg 0x72
    是否可以将Reg 07x72的值更改为0xE4。

    您的ISP是否正在等待Round-Roben模式?