This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:I2S,GPIO功能行为

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628230/ds90uh927q-q1-i2s-gpio-function-behavior

部件号:DS90UH927Q-Q1

您好,

我们 希望您确认FPD-link III串行器是否可以将PWM信号传输到解串器。

目标频率范围是几百kHz到几MHz。

我 认为我们可以用以下两种方法来实现这一点。

- 1 -。 使用正向通道GPIO。

如果 用户将使用视频数据, 我们可以使用GPIO。

根据数据表,最小脉冲宽度取决于像素时钟。

例如,当PWM频率为3MHz且具有50 % 占空比时,则脉冲宽度为166ns。

在这种情况下,只要像素时钟超过12MHz,就不会有问题。

但是,我不确定当没有视频数据时,用户是否可以将正向信道上的GPIO发送到解串器。

- 2 -。 使用I2S的比特时钟(I2S_CLK引脚)。

 在这种情况下,我认为用户可以发送不带视频数据的PWM信号(但是,在这种情况 下,最大PWM频率是固定的13MHz)。

但是,我不确定是否允许LRCLK和 数据没有输入。

请您确认 以下两项是否可用?

1.没有视频数据时,用户可以将转发通道上的GPIO发送至反序列化器,也可以不发送。

2.没有 LRCLK的输入和 I2S的数据(仅用于串行化器的输入位时钟)。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,即使没有传输视频数据,当串行器和解串器具有有效的锁定状态时,GPIO数据仍会通过正向信道连续发送。
    我不建议使用I2S作为PWM时钟信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-san,

    感谢您的回复。

    我希望您确认以下两项。

    1.

    "当串行器和解串器具有有效锁定状态时,GPIO数据仍通过正向通道连续发送。"

    我知道在这种情况下,“锁定”的含义是DES将把“起始位”的时间锁定到FPD链接III的“停止位”

    我的理解是否正确?

    二.

    "我不建议将I2S用于PWM时钟信号。"

    即使  PWM的占空比为50 % ,您是否建议不要将I2S用于PWM?

    实际上,数据表中存在I2S_CLK的高时间/低时间规格,因此此设备不允许任何占空比。

    但是,如果客户确实要使用50 % 占空比PWM信号,是否允许? (或者,如果用户想使用I2S,也需要输入LRCK?)

    我不知道为什么你不推荐这里...

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锁定状态意味着反序列化器锁定到序列化器的传入FPD链路流,并且锁定引脚为高。
    我的建议是使用GPIO而不是I2S引脚来实现此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    感谢您的回复。
    已理解。

    此致,