This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:无VIN电压

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626496/tps254900-q1-without-vin-voltage

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

蓄电池短路保护是否在没有VIN电压的情况下工作?

如果否,是否有任何方法可以在没有VIN电压的情况下进行蓄电池短路保护?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,
    您是否有关于VIN=0下TPS25.49万Q1 STB功能的详细信息?
    蓄电池电压是多少?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Feifei-san,

    感谢您的回复。

    我假设为TPS25.49万Q1供电的DC/DC不工作(EN=L)。
    VBAT为12伏。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲菲菲菲菲山

    我在下面详细介绍了这种情况。

    IN=0V,EN=High,VBAT=12V,VBAT对D±和VBUS短路。

    在上述情况下,蓄电池短路保护是否工作?

    如果您有任何疑问,请告诉我。


    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果VIN=0,则表示TPS25.49万已禁用,它将不提供任何保护。 但是,如果禁用TPS25.49万,D+,D-和VBUS引脚可以承受此12V电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San,

    感谢你的帮助。

    >不会提供任何保护。
    这意味着当VIN=0V且蓄电池对D±短路时,DP_OUT和DM_OUT将显示12伏电压。
    正确吗?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,由于TPS25.49万已禁用,DP_In到DP_Out,DM_In到DM_OUT将断开连接。因此,即使您对DP_In和DM_In应用12V电压,DP_Out和DM_Out处也没有电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San,

    感谢您的快速回复。
    我已理解上述内容。

    但是,我不能理解你说的“它不会提供任何保护”。

    我已经认识到,当输入电压为0伏且电池电量不足时,设备已损坏。

    是误解吗?


    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果VIN=0,则设备不工作,因此无法提供任何保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San,

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    我的客户正在考虑使用以下电路来保护工作。

    当VIN=0伏且蓄电池短路时,此电路应提供从Vout至VIN的电压。

    您认为此电路有任何问题吗?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    您要保护哪个PIN?
    我觉得没有必要使用外部电路,因为当VIN=0时,D+/D-和VBUS可以承受12伏电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San,

    感谢您提供信息。

    >要保护哪个PIN?
    VBUS和D±引脚(不是上图所示)。

    我知道外部电路是为VIN针脚提供电压所必需的,因为您之前说过:
    >如果VIN=0,则表示TPS25.49万已禁用,不会提供任何保护。
    这是我的误解吗?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉有误解。
    无需使用外部电路。 请删除它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San,

    感谢您的快速响应。
    我了解VBUS和D±引脚在VIN=0V时受到保护,防止蓄电池短路。

    此致,
    Kuramochi