This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB8041:3.0 不工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625766/linux-tusb8041-usb3-0-doesn-t-work

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TUSB542

工具/软件:Linux

尊敬的各位

我设计的主板是TUSB8041,但系统只能找到一个USB集线器,即USB 2.0 集线器。  

这是我的原理图和PCB布局的一部分。

因为我不需要任何电源管理,所以我几乎所有的功能引脚都保持浮动。 它是否会导致问题?  

布局是否有任何问题?

此致!

刘玉海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB主机控制器通常会为USB 3集线器加载两个USB集线器驱动程序,一个是USB 2.0 集线器驱动程序,另一个是USB 3.0 /超高速集线器驱动程序。 是否可以共享主机控制器看到的集线器的VID/PID? 此外,集线器还需要支持对任何暴露的下游端口进行过电流报告。 这在功能上不是问题,但会影响应用程序获得USB徽标的能力。

    上游端口上使用哪种类型的连接器?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    只有一个TI器件,VID/PID是0451:8142,8142,而Windows则说它是USB 2.0 集线器。 连接器为USB C型 我现在不需要USB徽标,感谢您的提醒!

    前一版本有效,其原理图如下所示。 这两种版本之间的第一个区别:在前一种版本中,控制引脚被拉下,但在我拆下下拉电阻时,它仍然起作用。 第二个区别: 在以前的版本中,USB连接器是微型B型。第三个区别:在以前的版本中,GRSTN和GND之间没有电容器;在目前的版本中,它们之间有1uF电容器。

    我仍然不知道什么是错的。  

    谢谢!

    刘玉海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuhai:

    集线器的上行端口不能直接路由到C型端口上的两组超高速连接。 需要在集线器和Type-C连接器之间使用类似于TUSB542的设备,以便一次仅启用一组超高速信号。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    非常感谢! 我会立即尝试。

    谢谢!
    刘玉海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    它有效! 使用TUSB542和比较器。

    非常感谢!
    刘玉海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuhai:

    非常好,如果您有任何其他问题或疑问,请告知我们。

    此致,
    JMMN