This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:输出/偏置引脚的故障模式

Guru**** 2551240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626860/tps254900-q1-failure-mode-of-out-bias-pin

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

我收到了客户的以下问题。

当这些引脚被过压断开时,您能告诉我输出/偏压引脚的故障模式吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    您是否有故障的详细信息?
    故障模式(电压应力> 18V)的含义是什么?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Feifei-san,

    虽然我在下面回答,但我可能不理解您的问题...

    >您是否有故障的详细信息?
    是的,它是开路或对xxxpin短路,依此类推。

    >故障模式,电压应力>18V是什么意思?
    这意味着每个引脚施加的电压都高于18V。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据我们的测试,当这些针脚的电压过高时,会有很大的电流流经它们。