This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:新请求SN65LVDS32PW

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626310/sn65lvds31-new-requests-sn65lvds32pw

部件号:SN65LVDS31

尊敬的各位先生:

我们进行了X射线检查,发现设备SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW内还有来自设备SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW的其他晶体。 这些晶体的温度范围从0到70不等,我们订购的是-40到85。 我们要求您确认SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW在-40至85的温度范围内工作,或者建议使用数据表SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW中所示的技术特性晶体进行替换。

此致,
Olesya

Sovtest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Olesya,

    我已经查看了SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW的BOM,您在检查过程中看到的晶体是正确的。 我还确认SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW均指定在-40C至+85C的温度范围内工作。 您已订购并收到正确的设备。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ryan,早上好!

    非常感谢您的帮助和解释。

    此致,
    Olesya
    Sovtest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ryan,晚上好!

    很抱歉,您是否愿意向我们保证晶体SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW将在-40至+85的温度范围内工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Olesya,

    又你好。 请告诉我订购的设备的部件号,以便我确定此设备是否在-45C到+85C之间工作?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ryan,早上好!

    晶体SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW位于设备SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW中。 您能否保证晶体SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW完全位于设备SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW中,而不是位于其他设备中,而不是与其他晶体(除SN75DS31PW和LV75LVDS32PW)一起使用的设备本身在-45C至+85C的温度范围内工作? 我的意思是,精确的晶体SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW位于设备SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW中。 它们在-45C至+85C的温度下工作吗? 您可以保证吗?

    此致,
    Olesya
    Sovtest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ryan,我可以将信息发送到其他地方吗? 我需要给你寄件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ryan,晚上好!

    对于微芯片SN65LVDS31PW允许值​​,根据制造商的数据表,输出信号传播的延迟限制为0.5…2 ns。

    对于微芯片,SN75LVDS31PW不超过6 ns。


    我们的测量值为2.7…3 ns。

    您能给我们评论吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Olesya:

    SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW经测试可在0至70C温度范围内工作,不能保证在-40至+85C的温度范围内工作。 对于-40至+85C温度范围,请使用SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW设备。

    此致,

    哈桑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Olesya:

    测得的2.7 至3ns传播延迟范围在SN75LVDS31PW指定的6ns最大传播延迟范围内。 SN65LVDS31PW和SN75LVDS31PW设备的测试方法不同。 对于SN75LVDS31PW设备,测试程序只能确保每台设备不超过6ns的传播延迟,这意味着它可以小于6ns,正如您通过测量发现的那样。 如果您需要保证更严格的传播延迟规格,请使用SN65LVDS31PW设备,而不是SN75LVDS31PW。

    此致,

    哈桑。