This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:TCA9538

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9538, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625884/tca9538-tca9538

部件号:TCA9538
主题中讨论的其他部件: TCA9406

你(们)好  

我正在使用I2C LT,它将处理器I2C总线连接到TCA9538 PW I/O扩展器IC。处理器 12C侧为1.8V, TCA9538PW侧为3.3。IC TCA9538PW的电源  通过开关提供。默认情况下,I2C线路连接到I/O Ex pander (和) 此线路上的上拉也已连接) ,但默认情况下没有将电源连接到IC。即使电源线完全断开,IC的电源针脚也会读取0.4 V。在IC的电源针脚和GND针脚之间出现0.4V  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGXIN,

    您是否可以通过任何方式来共享原理图或原理图的一部分,从而提供有关其余电压源和信号的位置的更多信息? 从您所描述的情况来看,似乎某处正在发生泄漏路径。 当开关打开时,VCC引脚上绝对没有任何东西,对吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric  

    感谢您的快速响应  

    我随函附上示意图,其中包含与总线连接的设备的相关信息  

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_ALS_5F00_I2C_5F00_BUS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGXIN,

    电压转换器和Mux器件上可能存在泄漏路径,如果存在正确的条件,我认为I2C总线或Reset引脚上的上拉可能会导致VCC引脚上出现0.4V电压。 是否可以卸下这些引脚上的上拉,然后检查VCC上是否存在0.4V电压? 首先从重置引脚开始,如果这没有任何变化,则移至SCL和SDA引脚,并删除这些上拉引脚。

    您在上一篇文章中提到,VCC是通过交换机提供的,这意味着"VCC_3V3"是通过该交换机提供给主板的其余部分,还是仅提供给TCA9538设备?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复

    总线上的上拉电源存在于处理器内部,总线上的设备电源通过交换机提供

    对于复位和地址引脚检测,开关电源用于上拉

    只有I2C上拉才会在设备通电之前启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGXIN,

    我只是想确保我了解系统设置,原理图上的网络名称有点混乱。

    因此,有一个处理器连接到TCA9406电平转换器,以馈入TCA9538 IO扩展器。 这是否正确? 我提出这个问题是因为在原理图上我看到了以下内容:

    红色圆圈中的网是相同的,看起来像处理器输出的网。 然后在电平转换器上,我看到两个单独的网,它们都没有进入IO扩展器或光传感器。

    然后为了澄清您之前的POST,只有处理器侧的拉线连接在内部(1.8V),除非3.3V开关处于正确位置,否则转换器IO扩展器侧的拉线不会连接。 这种理解是否正确?

    很明显,通过与TCA9538相连的设备创建了泄漏路径,在这种情况下提供的引脚在VCC上可见0.4V,SDA和SCL是否正确?

    我知道您更愿意看到答案,而不是我提出更多问题,我只是想确保我了解存在此电压时的连接。

    此致,