This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ds90ub953-Q1:发布日期

Guru**** 2551250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625605/ds90ub953-q1-release-date

部件号:DS90UB953-Q1

您好-

 ds90ub953-Q1预计何时上市? 谢谢你。

Tim Starr代表ML@ML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此产品即将上市,您应在几天后在网上看到相关资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Palaniappan,但我想找一个具体的日期。 宣传材料已经在网上发布,因此我们知道它很快就会发布。
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计划在一周内发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    好吧,已经有一周了,但看起来还没有发布。 您能否向我们提供完整的数据表?

    另外,请回答我们提出的一些问题:

    1)部件之间是否存在任何互操作性,例如(DS90UB953 -> DS90UB948)或(DS90UB921 -> DS90UB954)?

    2)显然,DS90UB953/DS90UB954/DS90UB960部件在设计时未考虑音频传输。 但是,是否有使用GPIO转发通道的推荐解决方案?

    3)是否有任何方法将GPIO采样时钟输出到GPIO引脚,以便将其他引脚用作同步接口并最大化带宽?

    我们的实际数据速率为< 1.5 Mbps,因此我们只需对两个引脚上的时钟和数据进行采样,但我们想知道您是否有任何关于此类实施的建议?

    谢谢,此致,

    Tim Starr代表SL@ML
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上周在网上发布了更新的953数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢帕拉尼阿潘

    但零件仍处于预览状态。 我们何时可以将其订购为已发布零件?

    谢谢,此致,

    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,它现在处于生产状态,因此您应该能够订购它。