This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:[TPD12S521]后驱保护/第2部分

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628992/tpd12s521-tpd12s521-backdrive-protection-part-2

部件号:TPD12S521

在我们的主板中,我们面临着通过TMDS线路(DVI)到关闭的主板的电流泄漏问题,从而在电源电路中出现电势。

我们计划使用 TPD12S521 芯片来解决此问题。 在对TPD12S521的描述中 ,指出它在TMDS线路上提供了驱动程序保护。

您能否解释一下后台驱动程序保护在TMDS线路上的工作原理,它是否有助于解决我们的问题?

输入和输出线路TMDS是否电流链接? 从芯片上的描述中可以假定TMDS线路在芯片中没有方向,这意味着它们通过ESD保护进行了电流连接和连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zukov,您好!

    感谢您发布到E2E。 我将很快调查此问题,并在下周与您再次进行探讨。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的干扰,你打算本周(02.09 - 06.09)还是下一周回复?
    此致,zukov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zukov先生,你好!

    非常好:)

    我计划在一周结束前回复您。 如果不是这样,我会尽快通知您。

    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zukov先生,你好!

    我在这一周的剩余时间内得到了一个紧急项目,因此我需要更多时间来查看。 期待下周早些时候收到我的回复。

    托马斯·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    感谢您通知我!
    由于问题没有快速答案,在TPD12S521中,TMDS线路的背向驱动保护可能存在一些困难,但是,收到问题的答案将很有用。 我计划通过实施aс 耦合来解决我的问题。

    此致,zukov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zukov,您好!

    我正在积极寻求您的问题的答案,希望明天能再次与您联系。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zukov先生,你好!

    输入和输出线路TMDS已连接。

    在这些线路上,电流通过TVS二极管(与TMDS线路并行)泄漏到断电设备的5V电源时,将发生回退驱动。

    背向驱动保护是从不允许超过5uA进入5V电源的TVS二极管继承的。

    交流耦合也应正常。

    谢谢!
    Thomas A.