This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:串行盖不同的位置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625555/hd3ss3212-serial-cap-different-placment

部件号:HD3SS3212
主题: TPS2.581万中讨论的其他部件

对于我们用于NXP i.MX8X的入门套件,我们希望实施USB Type-C解决方案:

•标准C型,不带电源传输
•Pmax 15 W,仅5 V
•USB 3.1 第1代信号,包括USB 2.0

为此,我要使用TI控制器和开关:TPS2.581万和HD3SS3212

两个数据表中有不同的电路:
•主机与交换机之间或连接器与交换机之间的串行电容器?
•连接开关与接头不同(请参阅针脚SSTXp1或SSTXp2上的B0 +)?

TI的建议是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    根据USB Type-C规范,交流电容器应放置在开关和连接器之间,以便为ESD和防水问题提供更多保护。 此外,使用这些上限可以消除DC电平,这对于显示端口非常有用。 因此,TI建议将这些交流电压盖放在HD3SS3212和连接器之间。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下问题尚未得到答复:

    两个数据表显示不同的连接:
     (参见B0 +引脚SSTXp1或SSTXp2)?

    那么哪一个是正确的。

    此致,

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    正确的是TPS2.581万图表。 请让我与团队一起验证为什么在上面的第一个图表中,交流电流盖被放置在那里。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队