This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:USB OTG配置

Guru**** 2837960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626766/tps2052b-usb-otg-configuration

部件号:TPS2052B
主题 :TPS2052中讨论的其他部件

您好,

我有一个关于tps2052B的tm4c1294启动板上USB OTG的电路连接的问题

对于USB OTG模式,为什么输入与Tm4c1294xl的TPS2052B的输出2相关联。 如果它们短路,我 看不到PD6 (USB0EPEN)的具体工作。

谢谢!

穆斯塔辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mustahsin,

    我已经联系了该设备的专家,他们很快就会回复您:-)

    此致,
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否有任何电路可供参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。 我附上了示意图的屏幕截图。 可从该链接下载启动板设计文件的链接 。http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XGATEWAY。只需下载设计文件并下载CAD文件。 它具有用于tm4c129xl (启动板)的eagel CAD文件。如果您在JP1的引脚3和4被屏住(OTG模式)时查看原理图,我们将引脚2和6短接。 当我尝试在我的设计中实施USB OTG时,我想知道为什么要这样做。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我在网站上找不到初次性SCH。 您可以通过我的电子邮件michael.tan-pi@ti.com进行详细讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将该示意图与电子邮件一起发送给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以将其发布在tm4c129中以咨询相关专家?
    TPS2052是Daul通道输出电流限制电源开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将它发布到Tm4c129。但是,您能否告诉我一些情况,tps2052的输入和输出应该短路? 我认为这可能是参考设计中的一个错误。

    谢谢
    穆斯塔辛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    系统可能使用Target_VBUS作为电源,并在OUT1中输出5V。