This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:通过寄存器而不是MODE_SEL0/1引脚更改配置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626810/ds90uh948-q1-change-configuration-through-registers-instead-of-mode_sel0-1-pins

部件号:DS90UH948-Q1

大家好,

请告诉我以下问题:

我想更改配置,这些配置通过带式插针进行编程
例如MODE_SEL0和MODE_SEL1。

更具体地说,我要配置以下设置。
1. MAP_SEL
2.外出模式
3.中继器模式
4.高速背面通道
5.输入模式

我怀疑它们可以分别通过以下寄存器位进行设置

1. MAP_SEL地址0x49 [6:5]
2.外出模式地址0x49 [1:0]
3.中继器模式地址0x23位[2]
4.高速回传通道地址0x23位[4]
5.输入模式地址0x23位[3]

问题1. 请让我确认我的理解是否正确?
问题2. 如果是,为什么中继器模式未与地址0x23位2中的更改相对应?
是否有任何位禁止此指令?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    要覆盖地图选择带,请使用地址0x49[6:5],输出模式以位[1:0]为单位设置
    中继器模式首选通过绑带设置,或需要在每次重置设备时重新编程。
    0x23[3]确定同轴电缆或STP的操作。
    如果尝试通过链路更改这些参数,您需要具有正确的I2C寻址和别名配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liam-san,

    谢谢您的回答。

    当我测试设备时,重置设备之前,Repetaer模式设置未反映ox23位2的内容。

    请仔细检查中继器模式是否确实通过寄存器地址0x23位[2]设置,并提供您的反馈。

    Mita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很遗憾,0x23[2]为只读。 必须使用模式绑带强制中继器模式。