This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:内部振荡器

Guru**** 2549450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626797/ds90ub928q-q1-internal-oscillator

部件号:DS90UB928Q-Q1

你好,团队

 

 我有客户关于内部振荡器的以下问题。

请告诉我。


问题1. 关于内部振荡器的时钟频率。
      在数据表“OSC.9.1 BIST configuration and Status”中,它被描述为8.3 33 MHz;在“8.3 Tm10 Internal Pattern Generation”中,在AN-2198中,它被描述为内部参考振荡器=200MHz。

     它们之间有什么区别?  两者之间是否有任何关系?
问题2. 当General Configuration 0寄存器的位5 (自动时钟启用)设置为“0”时,33 MHz的内部时钟OSC是否停止工作?  
问题3. 是否可以通过程序设置停止Q1中描述的另一个200MHz振荡器?

 

此致,

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这已分配给应用程序审核和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队。

    我的这些问题的状态如何?

    此致,

    Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    否,内部振荡器始终打开。 33 MHz BIST时钟和Pat gen时钟源自内部参考振荡器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    请让我确认您的回复。
    根据您的回复,我了解我在第一封邮件中的问题(Q1,Q2,Q3)的后续内容。
    我的理解是否正确?

    问题1: 关于内部振荡器的时钟频率。
    在数据表“OSC.9.1 BIST configuration and Status”中,它被描述为8.3 33 MHz,并被描述为内部参考振荡器=
    在“8.3 Tm10内置模式生成”中显示的AN-2198中为200MHz。
    它们之间有什么区别? 两者之间是否有任何关系?

    答:OSC 33MHz和Pat gen时钟源自200MHz内部参考振荡器。

    问题2: 当General Configuration 0寄存器的位5 (自动时钟启用)设置为“0”时,33 MHz的内部时钟OSC是否停止工作?

    答:是的

    第3季度> 是否可以通过程序设置停止Q1中描述的另一个200MHz振荡器?

    答:200MHz内部参考振荡器不能被禁用且始终处于打开状态。

    此致,
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我的答复。