This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:充油泵频率

Guru**** 2764165 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627685/max3232-charge-pump-frequency

部件号:MAX3232

你(们)好

我想知道内部充油泵的频率是多少。

我们的客户发现3.3V电源(VCC)的输入电流出现未知电流峰值,固定时间为270us。

您认为这是由内部充油泵引起的吗?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji,

    内部充油泵速度比较快。 但是,调节回路 控制TX输出定期振幅变化,这与C1~C4电容器和 TX输出负载(电阻和电容)相关。 您能否检查电源电流峰值是否与TX输出电压脉动相关?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的回复。
    好的。 我会要求他们检查TX的输出。
    收到更新后,我会立即向您提供反馈。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    他们检查TX与电源电流峰值的关系。 它与TX和峰值有关。
    为什么会出现这种高峰? 他们如何才能减少这种高峰?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji,

    MAX3232具有内部充油泵,可提供TX电压。 此电压也受到监控 和调节,以使其保持在规格范围内-大于5V且小于ABS最大7V。 这种机制是反馈。  如果TX输出过低,充油泵开始工作。  如果 TX输出过高,则充油泵停止。 因此,您会看到TX输出有波纹,而电流有峰值。 如果您想减少峰值,您可以尝试在TX输出引脚上添加更多上限,以使节点更难充电/放电。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    客户在TX输出中添加了电容器(1uF)。 但是,电源电流峰值(80mApeak)不会降低。

    是否有任何方法可以减少峰值?



    此致,

    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji,

    客户 对C1-C4使用了什么上限值? 我假设它们是0.1uF,因为电源是3.3V。

    也许 您可以尝试使用另一个选项,c1=0.1uF和c2, c3, c4=0.47uF。 这样,输出电压纹波就会变小。 这也可能有助于电流峰值。 请告诉我它是否有效。

    此致,