This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:启动时模式(0x03)卡滞

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628692/tps65982-mode-0x03-stuck-in-boot

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

大家好,

我和我的客户有时在评估中看到TPS6.5982万EVM的模式寄存器在启动时卡住。 根据您的答案,4CC命令和任何读取命令都应在EC获得'app'后执行。

1.您能否告诉我启动时模式寄存器将卡住的情况?

2.如果TPS6.5982万出现这种情况,EC控制TPS6.5982万应该如何操作?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    sFLASH的内容可能已损坏,在这种情况下,设备将无法成功引导-当设备卡在这种状态时,寄存器0x2D的读数是多少?

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    好的,我知道当sFLASH损坏时,TPS6.5982万可能会在启动时卡住。
    他们想知道,如果TPS6.5982万陷入卡滞状态,EC应该如何为其应用程序的固件创建代码。

    0x2D寄存器中的哪些标志与启动卡滞相关?
    请告诉我哪些寄存器可能用于确定闪存故障。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kummar-san,

    我是否可以得到任何有关这方面的评论。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关每个位字段的详细信息,请参见Host-Interaface的TRM (www.ti.com/.../slvuan1a.pdf; 标题:TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万主机接口技术参考手册(修订版 a),并且不言自明-我建议您查看相同内容,如果您有任何具体疑问,请告诉我。

    'BootOk'表示SRAM是否已成功加载-如果它是0并且它是主设备,则位4-13将具有有关该错误的附加详细信息。

    为了更好地帮助您,请提供有关问题的更多详细信息,以及您的客户在EC中尝试执行哪些恢复操作。 请注意,如果0x0000或0x1000处的4KB标头原因已损坏,则唯一的恢复选项是重新编程sFLASH。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    谢谢,我了解后续情况。
    >'BootOk'表示SRAM是否已成功加载-如果它是0并且它是主设备,
    >位4-13将包含有关错误的其他详细信息。

    >为了让我更好地帮助您,请提供有关此问题的更多详细信息
    他们只是为其应用程序编写代码,而不是Alpine Ridge系统。 在评估中,他们有时会看到TPS6.5982万卡在“启动”中,需要重新连接或重新写入FW才能恢复该状态。

    由于他们注意到TPS6.5982万可能会卡在意外计时中,因此他们需要执行错误检测功能来指示闪存故障。

    无论如何,我可以通过您在下面的线程中的回答来解决此问题。
    e2e.ti.com/.../62.6759万

    此致,
    Takashi Onawa