This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100DGK -需要存储温度

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629003/sn65lvds100-sn65lvds100dgk---need-storage-temperature

部件号:SN65LVDS100

您好,我们的客户需要了解SN65LVDS100DGK的存储温度范围。

在数据表中,列出的唯一范围是-40C至85C。

他们想知道是否可以将此部件用于需要-55C至95C存储条件的产品。

欢迎提供任何反馈。

谢谢!

GGabe Garza

TI支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gabriel:

    已为此问题指派了一名支持工程师。
    您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:

    40C至85C是此设备的推荐操作温度。 德州仪器(TI)针对存储条件的建议 如下所示:

    "成品应存放在受控的仓库环境中,保持在低于35摄氏度和< 85 % 相对湿度的环境中。 如果温度超过33摄氏度,或相对湿度超过80 % ,则仓库管理人员必须提醒其设施小组调查并确保温度和相对湿度恢复到规定的限制范围内。 此要求的例外情况需要得到相应产品工程分支经理和CQE经理的批准。"

    此致,

    哈桑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hassan,请告知组装后零件的额定存储(非操作)极限值。 例如,在空气中的产品处于较高的海拔高度时,温度可能会低于-40C。

    谢谢!
    Gabriel Garza
    TI客户支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:

    大多数TI器件都经过-65C至150C的温度周期测试(反之亦然),但这些都是短时间周期-大约1小时。 我看不到任何数据可以保证在这些极端温度条件下长时间存储。 但是,我之前转发给您的存储指南似乎没有显示在温度低于35C (相对湿度< 85 %)时的任何问题,因此低于-40C应该可以。 对于温度高于85°C和长期存放,我们不提供任何保证。

    此致,

    哈桑。