This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820EVM, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625798/ds280br820

主题中讨论的其他部件:DS280BR820EVMDS280BR820

大家好,

我购买了DS280BR820评估板(DS280BR820EVM)并 下载了Sigcon架构师。

下一步是下载DS280BR820的配置文件,但 我在SigCon页面的zip文件中找不到它。  

您能提供帮助吗?

谢谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    您需要从TI.com上的产品文件夹请求访问此文件

    要请求完整的数据表,IBIS AMI模型和设备GUI配置文件: 请求DS280BR820

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我请求访问,但未得到响应。 您能提供帮助吗?

    谢谢!
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    我将检查请求。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我还没有收到任何回复。 如何上报?

    谢谢!
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    我们收到一封电子邮件,表明您下载了这些文件。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    有某种错误。 我没有这些文件。 过去我订购了DS280MB810ZBLT的文件。 现在我的请求是关于DS280BR820EVM。
    您能给我发送DS280BR820EVM的文件吗?

    谢谢!
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    您还可以请求DS280BR820文件,如果产品 页面中的链接不起作用,我可以直接将其发送给您。  

    您也可以向我发送电子邮件,地址是 lee.sledjeski@ti.com

    此致,