This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:原理图审查

Guru**** 2956100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627567/xio2001-schematic-review

部件号:XIO2001

您好,先生:

我们已完成XIO2001示意图。

如果有任何遗漏,您能帮您再次确认一下吗?

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../PCIe-to-PCI-bridge_5F00_2017.0922万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们现在来看一下原理图。 我们将很快向您发送我们的评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软提醒,是否有此案例的更新?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以下是我的评论,

    • JTAG_TCK–如果未使用,则与GND绑定
    • JTAG_TDI/TDO/TDO/TTMS–如果不需要JTAG,则这些端子可以保持未连接状态。
    • CLKRUN_EN–您将其设置为NC,请将0设置为0 =时钟运行支持已禁用或1=时钟运行支持已启用
    • EXT_ARB_EN–您将其设置为NC,请将0设置为启用内部仲裁程序或1 =启用外部仲裁程序
    • XIO2001 Rx Lines (XIO2001 Rx线路)–Doble check the caps are not duplicated in PCH Tx line side (重复检查PCH Tx线路侧的上限)。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    我们对这些控制引脚有两个问题

    •CLKRUN_EN–您将其设置为NC,请将0设置为0 =时钟运行支持已禁用或1=时钟运行支持已启用
    •EXT_ARB_EN–您将其设置为NC,请将0设置为启用内部仲裁程序或1 =启用外部仲裁程序

    根据我们的设计,您能否分享如何以及何时需要设置H/L?

    是否具有默认设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    将两个接头连接到10k下拉列表。

    此致,
    Roberto