This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:信道A/B问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629028/tlk10232-channel-a-b-question

部件号:TLK1.0232万

你好,Luis

通道A和通道B的设置地址是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    您的问题已分配给支持工程师。
    您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萧如文:

    如果MDIO协议(PA[4:1])上端口添加字段的4MSB与PRTAD[4:1]匹配,则TLK1.0232万将作出响应。
    pa[1:0]=1'b0信道A将响应
    PA [1:0]= 1'B1信道B将响应
    这是根据第45条(ST=0)和第22层(ST=1)确定设备端口地址的规定。 请查看TLK1.0232万数据表的7.6 MDIO管理接口部分。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队