This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:连接TPS6.5986万EVM和放大器;DP-EXPANDE-EVM和LG G5手机

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626732/tps65986evm-interfacing-tps65986evm-dp-expansion-evm-with-an-lg-g5-cellphone

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: DP-EXPANSE-EVMHD3SS460

您好,

我是台湾的一名FAE,正面临 TPS6.5986万EVM和DP-EXPANDE-EVM的问题。

我的客户想要将手机屏幕转移到外部HDMI显示器。 DP扩展板和显示器之间连接了一个mini-DP到HDMI转换器。

从LeCroy协议分析仪获得的PD日志中,一切似乎都正常,我可以看到设备已进入替代模式,HPD状态等于高。

但是,我们在HDMI显示器上看不到显示屏。 我在这里附上了PD跟踪文件。

供您参考,我们确信LG手机工作正常,我们还使用mini-DP转VGA转换器进行了测试,但也不起作用。

请告诉我接下来可以做些什么来解决问题。 谢谢!

e2e.ti.com/.../986-log.usb

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    感谢您提供PD日志。 您能否为我确认以下几点:

    1.连接电话时,DisplayPort接收器板上的D1_BA (HPD LED)是否打开?

    2. TPS6.5986万-EVM上的配置是什么? 是否将其配置为DisplayPort模式的UFP_D?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复!

    1.是的。 HPD指示灯亮起。 但是我连接手机的时候没有亮,只有显示器。

    2.请参阅下图。 另外,由于这里不支持该格式,所以我将项目文件,低区域文件和全闪存bin文件通过单独的电子邮件发送给您。

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    您是否有Type-C至DisplayPort电缆来测试LG G5的视频输出?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    不,我没有。 我们实际测试了使用Type-C至HDMI转换器(使用Realtek控制器)的LG G5。

    我们可以使用该电缆在显示器上看到显示屏。

    除此之外,我们还使用笔记本电脑作为来源,但无法通过EVM看到显示屏。

    这款笔记本电脑也可以使用Type-C至HDMI转换器!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我可以使用macbook作为显示源在我的端重现该问题。 UFP模板的配置存在问题。 我注意到GPIO 0和GPIO 3已交换。 您应该将GPIO 0设置为"DP或USB事件",并将GPIO 3设置为"AMSEL事件"。更改后,问题在我的端得到解决

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    这是一个非常好的输入。 我猜这些GPIO控制着DP扩展板上的HD3SS460,对吗?

    明天我会尝试一下,并告诉您结果!

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    正确,这些GPIO控制DP扩展板上的HD3SS460 MUX。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在进行这些更改后,我无法解决问题。

    当我连接所有设备时,我发现AUX_P高(约2.9V),AUX_N低。

    您认为这与问题有关吗? 如果不是,还有什么问题?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    您是否可以检查以下电阻器在您的DP-Expansion EVM上是否为DNP?
    R2
    R3
    R4
    R5
    问题7.
    R8.
    R9.
    R10.

    这些都应从DP-Expansion EVM中删除,以便使其正常工作。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我已检查是否已从DP-Expansion EVM中移除所有八个电阻器。

    八个电阻器的用途是什么?

    您需要我提供哪些信息才能找出原因?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    R2,R3,R4和R5是Aux_P和Aux_N行上的上拉/下拉选项。 R7,R8,R9和R10允许您调整DP连接器上的CFG1和CFG2引脚。 所有4个都应是DNP。
    通过我在上一篇文章中建议的配置更改,我可以使带有DP扩展板的TPS6.5986万与Samsung S8+电话和多台Type-C笔记本电脑配合使用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您迄今为止提供的信息!

    但是,使用您建议的配置,我仍然无法修复此问题。

    还有什么我可以检查的吗? 对于这种问题,您会采取哪些步骤?

    由于此问题已持续了一段时间,我可能需要安排一次电话与您讨论此问题!

    这听起来是否可行?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    为确保我没有对设置做任何错误,您能否向我提供您使用的项目文件?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    我已附上我的项目文件。 我用多台Type-C笔记本电脑和一部三星S8+ Type-C电话测试了这款手机。 所有案例都运行良好。

    e2e.ti.com/.../986-UFP-DP.pjt

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您共享项目文件!

    我今天使用Samsung S8进行了测试,但仍然无法使用您提供的项目文件来使用EVM。

    下面是一些需要您帮助的操作:

    1.您能否帮助我使用您的EVM测试附加的bin文件? 我的bin文件和你的bin文件的区别在于,我将最大接收电流设置为0.9A,因为LG G5只支持高达0.9A的电流。

    2.我测量了AUX_P和AUX_N波形,但它们似乎不正确。 请看一下所附的波形吗?

       我的理解是波形应该看起来像方波,这意味着源设备和接收设备正在相互通信。

      此外,HDMI显示器和VGA显示器的效果也不同。 (灰色:AUX_N,蓝色,AUX_P)

       请告诉我可能会出现什么问题吗?

    上部:HDMI显示器下部:VGA显示器

    e2e.ti.com/.../986-UFP-DP-bin-files.7z

    非常感谢您的支持!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我在EVM上使用了您的全闪存映像,它可以正常工作并能够显示在监视器上。
    对于您的AUX_P和AUX_N示波器镜头,您是在什么位置拍摄的? 这是在插入显示器后记录的,还是在显示端口替代模式协商期间记录的?

    谢谢!
    Eric