This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:GPIO事件问题以及如何通过SPI更新闪存的一个区域

Guru**** 2551730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627509/tps65986-questions-of-gpio-event-and-how-to-update-one-region-of-flash-by-spi

部件号:TPS6.5986万

您好,

 

我们有一个使用TPS6.5986万控制输入电源的定制板。 (UFP)

我们有两个TPS6.5986万问题需要您的帮助。

 

1. TPS6.5986万是否具有用于接收器>5V的GPIO事件

我们看到TPS6.5986万在应用定制工具中具有12V的吸入电压事件。

但在我们的情况下,由于输入电流限制和系统功耗,我们需要GPIO事件来控制系统启用引脚。

系统只能在输入电压超过5V时通电。

请问您对这个电流大于5V的事件有什么建议?

 

2.我们是否可以通过SPI接口仅更新一个区域?

正如我所知,闪存中有两个区域。 TPS6.5986万可以通过I2C接口一次更新一个区域。

通常,我们使用I2C更新FW或使用SPI进行全闪存。

但现在,我们的客户希望使用SPI仅为一个地区更新固件。

我们是否可以通过SPI接口一次更新一个闪存区域?

如果我们能够做到,是否有任何文件可以参考?

            

谢谢

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke,

    系统支持哪些接收器PDO?

    此致,
    Atiq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atiq,

    吸入器PDO为5V/3A,9V/3A和12V/3A。

    此致,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    您的问题的答案如下:
    1.没有直接的方法可以了解在汇模式下协商的PDO。 您只能通过I2C接口查询TPS6.5986万,了解协商的PDO,然后采取必要的措施。
    2.我们的工具都不支持通过SPI更新单个区域,也没有任何说明。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    感谢您的回复。

    1.但它在映射事件中具有大于12V的接收器事件。 我们是否可以创建这样的5V事件?
    在我们的客户设计中,系统将在TPS6.5986万提供足够电源时启动。
    因此,在TPS6.5986万协商9V/12V PDO之前,它没有I2C接口。
    是否有任何解决方案可以指示UFP中的吸入电压?

    2.明白了。
    但我感到困惑的是,为什么SPI和I2C之间有如此大的区别。
    SPI接口也可以执行相同的工作,对吗?

    此致,
    卢克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    让我在内部检查两个问题并回复给您。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,
     
    我将关闭该职位,因为此案例已得到解决。

    如果您需要任何帮助,请随时重新打开此问题。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    感谢你的帮助。