This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:部件问题-正在查找引脚和空间占用兼容部件

Guru**** 2549360 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101, LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629023/ds30ea101-issues-with-part---looking-for-pin-and-footprint-compatible-part

部件号:DS30EA101
在“线程: LMH0394”中讨论的其他部件

DS30EA101是否有一个引脚和封装兼容部件,该部件只是一个缓冲器,没有均衡功能(或可以关闭)?

我在系统中使用此部件,眼睛看起来很干净,但输出出现故障。 绕过均衡器将导致正确的操作,但我们希望组件能够增加额外的余量(输入灵敏度等)。 该信号从DS30EA101发送至输入灵敏度为100 mV的FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    LMH0394的引脚和封装与DS30EA101兼容。 引脚7上有一个旁通引脚,如果拉高,可以绕过EQ。

    LMH0394通常用于SDI应用程序,但在此用例中,您可以将其用作DS30EA101的替代品。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    LMH0394绕过EQ时,该部件的"最低输入灵敏度"是多少? 特别是对于200 MHz Nyquist信号输入,绕过LMH0394的EQ时的输入要求是什么。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我注意到您最近开始了一个有关LMH0394绕过问题的新线程。 因此,为避免与本DS30EA101讨论混淆,请将有关LMH0394 "输入灵敏度"的查询直接发送至 :e2e.ti.com/.../62.9934万

    谢谢!

    Michael