This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDS442:分辨率缩放

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628566/starterware-tmds442-resolution-scaling

部件号:TMDS442

工具/软件:Starterware

海防,

      请告诉我TMDS442是否具有分辨率可扩展性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prasad

    此设备支持480i/p 720i/p的2.25 Gbps信令速率,以及高达12位色深的1080i/p分辨率。

    请告诉我,如果这一条澄清了您的问题。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海弗朗西斯科

               感谢您的回复,请告诉我如何通过TMDS442更改分辨率。 请告诉我相应的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Penchaal:

    这是一个活动交叉点交换机2:4,支持高达2.25Gbps的数据速率。
    此设备不处理协议信息,无法更改分辨率。
    在我们的产品组合中,我们没有标量器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Moises Garcia,

    非常感谢您解决我的问题。