This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:最大像素大小

Guru**** 2547070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628624/ds90ub913a-q1-maximum-pixel-size

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

请告诉我在以下情况下的最大垂直像素大小吗?

格式:YUV422 (16位/像素)
火焰速率:60fps
水平尺寸:1280像素

在我的计算中,  
1280pix * 813pix * 60fps * 16位/10位=99.9.0144万MHz

因此,如果我们选择使用10位HF模式,最大V pix大小为813。
我的理解是否正确?

此致,
柳枝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但是通常会为空白间隔分配一些额外开销,这将使用5到15 % 之间的间隔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keese San,您好!

    感谢您的及时支持。
    我理解应该包括空白区域。

    此致,
    柳枝