This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD7.5232万:GD7.5232万DBR温度问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628854/gd75232-gd75232dbr-temp-quesiton

部件号:GD7.5232万

您好,先生:

我们需要确认GD7.5232万DBR信息,如下所示。

请帮帮我。 谢谢!!

Θjc
(C/W)

PD

(瓦)

最小操作 温度
°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒诚,

    我将提出请求并为您获取信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    很抱歉推送,此问题有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒诚,

    Θjc为43.6c/W 最低工作温度为0c。 功率消耗可在数据表中找到。 计算总功率时,请 考虑所有3个电源。

    如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,