This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:TUSB546-DCI工作温度问题

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, HD3SS460, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629021/tusb546-dci-tusb546-dci-operating-temp-question

部件号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他部件: HD3SS460TUSB544

大家好,

由于TUSB546-DCI工作温度仅支持0度至70度,不符合工业温度-25至85 dgree。

目前的解决方案只有HD3SS460和TUSB544I,对吗?
您能否帮助我们通过邮件提供HD3SS460和TUSB544I *。dsn文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuo,您好!

    已为此问题指派了一名支持工程师。
    您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公爵

    TUSB546I将于10月底发布,这是工业温度封装,还是您仍想使用HD3SS460和TUSB544?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    请问TUSB546I目前有可以与客户分享的样本吗?

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Duke:

       我们已经有TUSB546I样片,请联系您当地的TI销售代表。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的回复。
    由于我的客户必须使用3个金属USB-C电缆连接显示器,请问TUSB546I是否适合该应用?

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公爵

    这是标准USB电缆吗?如果不是,您知道电缆的总插入损耗吗? TUSB546I下行端口均衡器具有11dB可用。 只要总插入损耗不超过11dB,TUSB546I就可以处理电缆。

    谢谢

    David