This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06阻抗电平小于85欧姆?

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622993/tpd4e05u06-tpd4e05u06-impedance-level-is-less-than-85-ohm

部件号:TPD4E05U06

您好,

我的一位客户测量 了TPD4E05U06的阻抗电平,他注意到它低于85欧姆。

HDMI对阻抗电平的规格要求为100ohm +/- 15 %。

因此,使用此TPD4E05U06进行HDMI ESD保护是否存在风险?

ESD7004MUTAG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD4E05U06是一种保护二极管设备,专为HDMI保护而设计。该设备不应存在交流电流,因此测量的电阻低于100欧姆规格不应影响通道的RF性能,此外, 射频芯片通常设计的电阻比规格略低,以适应连接器和电路板跟踪电阻,从而使总系统电阻符合规格。