This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:推荐用于特定LVDS输出的串行器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623366/awr1642-recommended-serializer-for-specific-lvds-output

主题中讨论的其他部件:AWR1642DS90UB953-Q1

大家好,

我们是否有一个部件可以连接到AWR1642的LVDS输出并序列化数据? 我对DS90UB953-Q1无法连接的原因感到困惑。 953是否需要所有4个车道? (AWR16只有2个可访问的LVDS通道)

与此处的问题类似(未回答):

此处参考:  

感谢您的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lina:
    据我所知,DS90UB953-Q1可以接收CSI信号,而不是LVDS。 到目前为止,我们仅使用FPGA来捕获LVDS数据。

    此致,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    同意。 我确实偶然发现了将LVDS转换为RGB的部件:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds86a.pdf

    想知道我们是否可以使用它来连接DS90UB913,例如... FPD链接团队,您可以确认吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina,
    您是否仍在此查询中被阻止?

    -Raghu