This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在控制台模式下刷新TUSB9261闪存

Guru**** 2460370 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628336/tusb9261-flashing-tusb9261-flash-in-console-mode

部件号:TUSB9261

您好,

我们在设备中使用TUSB9261作为USB到SATA桥接器,我们将开始批量生产。

为此,我们需要有自动控制台应用程序,它允许在没有用户交互的情况下闪存。 您是否有类似于TUSB926x_Burner的工具,但它可以通过USB自动刷新IC?

--

此致,

Sergii Makovetskyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好!

    我通过电子邮件将其发送给您

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好!

    TUSB926x FlashBurner GUI的创建仅在项目的开发阶段使用。 对于生产环境,我们建议使用工业级闪存编程工具(在板上焊接闪存之前或在ICT期间焊接闪存之后)

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    感谢您的回答,将会检查。
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,
    感谢您的回答,我们一直在考虑,但现在不是我们的选择。
    --
    此致,
    Sergii