This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:DP8.364万识别对

Guru**** 2538630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628910/dp83640-dp83640-identify-pair

部件号:DP8.364万

你好

IM Checking DP8.364万 TDR Cable Diagnostics Function (IM检查DP8.364万 TDR电缆诊断功能)。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp8.364万.pdf

5.3 .8.3 TDR电缆诊断程序

确定哪个线对存在故障

我想知道哪个寄存器具有线对会导致 线对故障?

提前感谢。

比利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    有故障的对基于由TDR检查的对。 默认情况下,TDR会检查TX对。

    发射信道选择:发射器可向发射对或发送脉冲
    通过启用TDR_CTRL (16h)的位13来接收对。 默认值为选择发射对。

    检查TDR_CTRL寄存器中的Bit[13]的状态,查看TDR正在测试哪个对。

    此致,