This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:总功耗

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628914/hd3ss213-the-total-power-consumption

部件号:HD3SS213

您好,

关于HD3SS213的功耗,我的客户询问了一些问题。

 

(问题)

所有端口(DA0 (n/p)至DA3 (n/p)切换时的功耗是多少?

根据数据表(第5页),电源电流为1mA (最大值)。

(@VDD = 3.6 V,Dx_SEL或AUX_SEL = VDD或GND)

根据上述数据,我们估计总功耗不是很大。

(数据表1页面上有"HD3SS213 <10mW"说明。)

 

从PCB布局示例(第17页)和EVM看,似乎可以设置散热器。(如下)

因此,他们担心总功耗是否会变得很大。

 


 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    功耗是数据表中提到的功耗。
    您在EVM中看到的是插座标记,而不是散热器标记。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

     

    我已通知客户不需要散热器。

    我还有一个问题。

    数据表1页面上有描述"HD3SS213 <10mW"。

    在这种情况下,此值的条件如何?

    例如,所有Dx_SEL或AUX_SEL = VDD或GND?

    ‘M,我会问。

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    在数据表部分6.3 中,您可以看到当前消耗。
    Vdd=3.6V时的最大IDD为1mA,而不管Dx_SEL或AUX_SEL的状态如何。

    此致