This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:最小输入灵敏度

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101, DS30BA101, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629022/ds30ea101-minimum-input-sensitivity

部件号:DS30EA101
主题中讨论的其他部件: DS30BA101DS10BR150

DS30EA101的最低输入灵敏度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    由于DS30EA101是一种电缆均衡器,因此不需要像电缆驱动器那样满足"最小电压摆动"来确定输入灵敏度(例如,DS30BA101的输入端至少需要100 mVpp)。 因此,对于电缆均衡器,输入灵敏度有点难回答。

    DS30EA101的主要要求是驱动信号进入IN+和IN-的源至少为720 mVpp (名义上为800 mVpp)。 从这里,"灵敏度"取决于电缆均衡器是否能够提供适当的频率相关均衡器,在1.5 GHz时高达50 dB。 因此,如果与DS30EA101连接的电缆插入损耗过大,DS30EA101将无法以零位错误来平衡信号。

    希望这有所帮助。 请告诉我,您是否需要更具体的最低输入灵敏度。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您能否详细解释如何确定DS30EA101网络接口的最大插入损耗? 我们正在以200 MHz的Nyquist频率进行8B/10B编码。 在上一篇文章中,Nasser解释说,均衡器在此频率下的增益高达16 dB,但我不确定这种关系,以了解DS30EA101的功能。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    最大插入损耗可通过了解两个参数来估算:

    1. DS30EA101的均衡增益功能:根据 Nasser上一篇文章,EQ功能在200 MHz的尼奎斯特频率下为16 dB,假设源输出800 mVpp。

    2.电缆插入损耗: 此参数取决于从源到DS30EA101输入的电缆长度和类型。 插入损耗可以使用VNA测量,也可以通过查看电缆数据表中的"每100英尺"或"每100 m "插入损耗来估算。

    DS30EA101的线缆均衡器设计用于"扭转"因线缆导致的插入损耗的影响。 由于DS30EA101在200 MHz时能够平衡16 dB的损耗,因此与DS30EA101连接的电缆的最大插入损耗约为16 dB。

    电缆长度越长(假设电缆类型和供应商相同),插入损耗与频率的斜率越高。 因此,您最终将达到电缆长度距离,此时电缆末端的插入损耗开始超过16 dB。 超过此长度,我们的线缆均衡器不太可能均衡无误的传入信号。

    在我过去的经验中,线缆均衡器通常会出现几dB的低均衡,DS30EA101通常会与FPGA或ASIC接口,而FPGA或ASIC具有一些自身的均衡器和重新定时功能。 因此,我认为,如果电缆损耗约为-17或-18 dB,您可能可以在200 MHz Nyquist下实现无错误操作。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

     具有18 dB损耗的800 mV信号约为100 mV。 因此,DS30EA101的输入端的最小电压必须至少为100 mV (最多为100 mV),才能平衡200 MHz的尼奎斯特(400 Mbps)信号?

    如果即使在系统中出现这种大量损失后仍有清晰的信号,则不需要均衡器,并且具有100mV输入灵敏度的缓冲器也能正常工作,这是否正确? 您能帮我更深入地了解一下吗?

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果信号上的唯一频率内容是400 Mbps (200 MHz)的"1010 (1010)"信号,则您的假设是正确的。 但是,由于传入数据可以用多种频率来表示(例如,采用“1010”模式与数据流中的“1100.11万”模式),因此“1010”模式的信号衰减比“1100.11万”更重要。 这是因为“1010”模式表示更高的频率。 因此,当您查看DS30EA101的输入时,它将同时成为多个不同频率的综合衰减。

    DS30EA101是自适应电缆均衡器,因此它将自动调整均衡器,以补偿估计的电缆损耗。 因此,如果您向DS30EA101发送干净的信号,它将选择最低的EQ值(请注意,最低的EQ值将会有一些剩余的EQ增强)。 但是,要回答您的问题,如果传入信号非常干净,则具有100 mVpp灵敏度的缓冲区也可能起作用。 我认为,如果您的输入信号是LVDS (至少+/-100 mVpp输入信号),类似DS10BR150的信号可能会起作用。

    谢谢!

    Michael