This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:用于为移动电池充电

Guru**** 2543150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628248/tps254900-q1-for-charging-into-mobile-battery

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

我想了解如何通过TPS25.49万-Q1为移动电池充电。

我的客户需要为移动电池充电2A。

我们假设移动电池无法通过数据线协商充电模式(SDP/CDP/DCP)。

那么,TPS25.49万-Q1是否可以通过设置Ilim_HI >2A,CTL1/2="1"为移动电池提供高于2A的电流?

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ,您好!

    我已经联系了相应的专家,他们很快就会回复您:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!
    您是否说使用TPS25.49万Q作为电源开关?
    并将电流限制设置为>2A。 是的,您可以这样做。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲菲菲菲菲山

    感谢您的回答。
    是的,仅限电源开关。

    此致,
    Kuramochi