This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:IBIS型号不包括RLC值

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628679/ds90ub964-q1-ibis-model-doesn-t-include-the-rlc-value

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件:SN75DP122

IBIS建模团队您好!

我收到了一个关于IBIS模型的请求。

让我们看看通用Web上ds90ub964q1的IBIS模型和焦点行# 70至133。
所有RLC值均显示"NA"。
MIPI-CSI信号速度非常快,因此我们需要这些值来进行高频模拟。
是否有人可以填写这些RLC值?

对于sn75dp122 IBIS模型,所有RLC值都可用。

我不知道为什么这些格式是不同的,尽管有相同的TI产品。

此致,
TI中的TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    我已要求宜必思建模团队在DS90UB964-Q1宜必思型号中包括完整的封装型号。 更正后,我会通知您。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    我期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附更新的型号。  几天后,它还会显示在TI.com上。

    此致,

    达沃尔

    e2e.ti.com/.../ds90ub964q1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor,

    非常感谢!

    TI