This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215,用于眼图问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627937/hd3ss215-hd3ss215-for-eye-diagram-issue

部件号:HD3SS215

您好,先生

HD3SS215兼容HDMI和DisplayPort电气标准,是否支持眼视通过测试?
芯片数据表没有看到眼部测试图, 可以提供来自TI的眼部测试通过函或文档? 谢谢

巴西

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新需要提供HD3SS215以获得眼图测试合格证明或文档,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    这是一个无源交换机,这些设备应该作为一个轨迹运行,但会有一些损失。

    您可以在数据表中检查Ron和设备损耗,无源交换机没有眼图报告。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在数据表中检查Ron和器件损耗? 我看不到。
    请告知如何改进CAN以获得眼图批准。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavin

    您可以在第8页的表中的7.5 部分中查看Ron。 在该表中,您将看到Ron阻力,Ron resistante在同一通道的对之间匹配,Rflate_on (Ron (max)-Ron (main))用于DA,DB,DC高速信号路径。 我们还在下一页的本部分中描述了以下损失。  

    在这种情况下,您使用的是无源开关,这取决于您的连接器质量,长线和电缆质量,长线和迹线质量。 我建议使用高质量的电缆/连接器和短距离。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢回复。