This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:SERDES部件之间的差异

Guru**** 2543150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628519/ds90ua101-q1-difference-between-serdes-parts

部件号:DS90UA101-Q1

您好,高速接口论坛,请参阅以下问题:

DS90UA901/902 SERDES组合与DS90UB913/914,我发现913/914线对的成本更低,而且供应似乎更高:

 

DS90UA101-Q1

DS90UA102-Q1

DS90UB901Q-Q1

DS90UB902Q-Q1

DS90UB913Q-Q1

DS90UB914Q-Q1

大约 价格(美元)

5.56 | 1k

5.56 | 1k

4.27 | 1k

4.27 | 1k

4.64 | 1k

4.64 | 1k

Digi-Key数量

740)

1297

994

1454.

5668人

9708

 

此外,还有第三种选择:DS90UB901/902组合的成本低于913/914组合。

 

在我看来,这些SERDES对在序列化和反序列化数据的方式上没有区别。 换言之,他们不在乎数据是视频还是音频,还是其他传输方式。

 

这是否正确? 理论上我是否可以使用这些SERDES对?

我不选择更具成本效益/可用的零件有什么理由吗?

我可能会选择一对而不是另一对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已经在Dave离线的情况下得到了回答,因此关闭此线程。