This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:Vctrl.

Guru**** 2458730 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628904/ts3usb221a-vctrl

部件号:TS3USB221A

尊敬的团队:

当TS3USB221A与Vcc=3,3V配合使用时,Vctrl=5V是否为有效 条件? 查看数据表中的ABSmax和显示的测试条件 (Vctrl=VIH)。 但是,建议的条件将电平转至VCC,如果  超过Vcc有效,则不会清除100 %。

谢谢

卢茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lutz:

    控制信号(S,OE)的推荐工作条件的最大值为Vcc (第7.3 节);即使控制信号的绝对最大值为7V,但不建议高于Vcc。

    此致,
    豪尔赫