This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234-Q1:隐性电压的斜率为SN65HVD234

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628864/sn65hvd234-q1-recessive-voltage-have-a-slope-rate-of-sn65hvd234

部件号:SN65HVD234-Q1

TI团队成员您好:

我使用 SN65HVD234-Q1进行 CAN总线通信。

但是我发现我的隐性电压有一个斜率,它没有显示在我们的数据表中,一个带有X轴的旋转线。

如下图所示。

请帮助说明如何消除这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    隐性电压通常会出现一定的斜率。 您能否告诉我测量时您连接到本设备CAN线路的内容(或者,您能否分享一个示意图)? 此外,您的示波器捕获的时标是多少? 如果降低数据速率或连续存在几个隐性位,隐性电压最终会稳定到什么? 如果我可以检查这些问题,我可以让您知道这是否正常,此特定设备的预期行为,或者是否有错误。

    此致,
    最大