This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有RS232到USB设备?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628858/do-we-have-rs232-to-usb-device

主题中讨论的其他部件:TRS3253ETUSB3410

你(们)好

我们是否有RS232到USB设备?

您能为我推荐一个吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    您可以使用TUSB3410。 该器件数据表中的图5-4显示了一个实施示例。对于收发器(在逻辑电平信号和高电压RS-232信号之间转换),您可以使用TRS3253E。

    此致,
    最大