This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:如何在TMDS181寄存器上发布HDMI时钟频率

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623605/tmds181rgzevm-how-to-distingush-the-hdmi-clock-rate-on-the-register-of-tmds181

部件号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他部件:TMDS181

您好,

我 正在PC上使用EVM和EyeScan工具。

我可以在EyeScan软件的状态选项卡上检查HDMI时钟频率。 但我找不到任何与 此状态相关的TMDS181的注册表。

在我们的申请中,我们需要检查此状态。 此类状态似乎位于寄存器第1页。

请帮助我们检查此状态。

谢谢

Kenick/Cowe co,。 有限公司

khkim@cowe.co.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenick:

    我将通过电子邮件向您发送可用信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回答。
    我刚给您发送了一封电子邮件,询问您的问题。 因为我不知道如何在这个社区上上传文件。
    请注意我的电子邮件。
    谢谢

    Kenick/Cowe Co。 Ltd.的注册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenick:

    这条线是关于时钟速率寄存器,让我们将4K视频保留在另一条线程上。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我们想知道如何扫描TMDS数据。 换言之,我们希望有一个注册页面1的数据表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenick:

    第1页注册不是公开的,我们无法分享,您在寻找什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的支持。

    在我们的应用程序中,我们检测TMDS时钟并判断是否存在HDMI信号。

    但在某些情况下,即使显示器上没有HDMI信号,也会检测到TMDS时钟为正常。

    在同样的情况下 ,我们也检查 了EyeScan选项卡 ,然后发现数据异常。 数据似乎不存在。

    所以我们想检查数据通道的能力,以摆脱这种情况。 这就是我询问注册页面1的原因。

    我们不需要检查所有通道的功率。 我们只需要检查一些电源样本。

    请告诉我们如何检查数据通道的功能。

    为供您参考,我在下面附上了一些EyeScan工具的捕获信息

    [状态为正常时捕获状态/控制选项卡]

    [状态为正常时捕获EyeScan选项卡]

    [状态异常时捕获状态/控制选项卡]

    [状态 异常时捕获EyeScan选项卡]

    谢谢,此致

    肯尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们此问题的相关信息。 我们有急事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenick

    您的系统在这两种情况下是否在相同的条件下工作?
    我可以看到EyeScan的不同之处在于EQ水平,您是否尝试过在异常情况下更改EQ?
    车道动力是什么意思?
    我可以分享获得眼图的过程,但这将与您在EyeScan工具中看到的相同,这并不是那么简单。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的回答。

    这 两种情况的实际输入条件不同。 我们的目标是如何使这两种情况保持距离。

    这就是为什么我问如何制作眼图,因为我们可以看到这两个病例的差异,就像你在上一篇文章中看到的捕获一样。

    车道电源?? 它只是表示TMDS数据的采样电压电平。

    如果我们知道获取眼图的过程,我们就可以找到解决方案。

    谢谢

    肯尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenick:

    因此,TMDS181没有问题,您正在尝试使用TMDS181EVM调试其他组件。
    我将通过电子邮件发送可用程序。

    此致