This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:如何测试14.5V PD配置文件

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628940/tps65982-evm-how-to-test-14-5v-pd-profiles

部件号:TPS6.5982万-EVM

大家好,

我已成功为不同类型的PD配置文件创建了多个固件。 但是,当我使用PD配置文件14.5V时,Type-C电源适配器应该支持它,我只能获得5V的电压输出。 我还注意到,当从电源适配器读取PD配置文件时,它没有显示PD 14.5V I读取的TPS6.5982万-EVM不支持此配置文件。 这是否正确? 或者是否有方法测试14.5V PD配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchel,

    TPS6.5982万-EVM不支持14.5V电压是正确的。 它设计为支持5V,12V和20V。

    此致,

    Atiq