This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:TPS2065D -关于故障

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626890/tps2065d-tps2065d---about-fault

部件号:TPS2065D

大家好,

 

我们的客户正在评估TPS2065D。

然后,当应用VIN且EN为低时,/FAULT针脚在大约50us期间被拉至低电平。

我猜在应用VIN时,内部故障FET打开。

这种行为是否正确?

 

[条件]

-VIN为5.0V

-/故障引脚连接至"3.3V轨(VIN除外)"。


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当“启用”为低电平时,内部逻辑电路处于非活动状态。
    是否有任何波形可供分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael-San,

    感谢您的回复。

    我有一个波形。

    如果您联系下面的我的电子邮件地址或让我知道您的电子邮件地址,

    我可以发送客户信息。

    我期待着收到您的意见。

     

    [我的电子邮件地址]

    Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    以下是我的电子邮件:michael.tan-pi@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael-San,

     

    感谢您提供信息。

    我已收到您的电子邮件。

     

    此致,

    Kanemaru