This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2043B:TPS2043B电流受限问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2043B, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627054/tps2043b-tps2043b-current-limited-problem

部件号:TPS2043B
主题: TPS2553D中讨论的其他部件

鹿

我的设计使用TPS2043B用于3通道USB端口,我的上行设备只能提供5V/1.6A电源。 我想使用TPS2043B将每个USB端口的输出电流限制为500mA。可以做到吗?

在我的测试中,我发现当我使用CC模块1.2A中的电子负载表时,它不能将电流限制在500mA。 它也能正常工作。

因此,我的问题是TPS2043B是否可以将每个通道独立限制为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    我已经联系了该设备的工程专家,希望他们能很快回复:-)

    此致,
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    如果要将每个通道限制为500mA,TPS2043B可能无法满足您的要求。
    请检查TPS2553D并设置电流限制@ 500mA。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Feifei

          TPS2043B每通道的限流 ? 是什么?三通道独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS2043B每个通道的电流限制独立。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

       使用一个通道时 ,负载管可达1.5A,输出电压为4.5V,我认为这 是不正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否测试限流阈值? 限值可达1.5A。
    它会重新注释此设备在每个通道中的加载电流不超过0.5A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果负载电流超过0.5A,则不能将电流限制在500mA和CC模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否。建议设备连续加载电流为500mA (功率损耗注意事项)。

    限值为1.5A,当负载电流达到1.5A时,它将接触限值热保护和OC保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

       TPS2043B DS Sadi '当输出负载超过电流限制 阈值或存在短路时,器件通过切换至恒流模式将输出电流限制在安全水平'。

        将 限制多少电流?

     BTW,哪种设备可以将 输出电流限制为500mA?  和支持3通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS2043B仅支持每个通道1.5A的电流限制。

    如果要将每个通道的电流限制在0.5A,则应选择TPS2047AD或TPS2048AD三通道0.5A电源开关。